This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069闪存编程失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609340/tms320f28069-tms320f28069-flash-programing-failed

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的,

我有一个闪存编程失败的问题。  

我使用 TI Flash2806x_API_wFPU_Library.lib 对闪存进行编程、我发现它最近将出现故障并返回 ox30。 但我以前也用过同样的方法、没有问题。

您能不能?检查并提供一些指导来解决这个问题太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    此问题仅在运行相同程序时发生? 您是否能够成功清除/擦除/编辑您正在使用的闪存扇区? 这可能是检查的第一件好事。

    首先要想到的是、您可能缺少 EALLOW 和 EDIS;在代码中的某个位置配对。 查看之前的论坛帖子、了解我所谈论的内容:

    e2e.ti.com/.../2184360

    您是否将此库集成到 C2000ware 上的特定示例中? 还是在您自己的代码中使用它?

    希望这对您有所帮助、
    Kevin