This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:实施项目还需要什么其他硬件?

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSDOCK28335, TIEVM-HV-1PH-DCAC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608698/tms320f28335-what-additional-hardware-is-needed-to-implement-a-project

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28335TMDSPREX28335TMDSSOLARUINVKITTIEVM-HV-1PH-DCACcontrolSUITE

大家好、

我不熟悉 TI 微控制器、我搜索了视频和教程、但我感到困惑。 请帮帮我。

我想使用 TMS320F28335 DSP 实现电路、我需要什么硬件?  TMS320F28335 实验套件是否包含所需的所有硬件?  

我感谢你的帮助。

最棒的

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ATA、

    您正在进行哪种项目?  了解该项目可能会使我们能够提供更好的指导。

    TMDSDOCK28335是您开始开发的好地方。  它包含在器件上开始编写代码所需的一切-如果您需要向其他电路板(或外部设备)添加收发器或连接器、它还提供了一个试验电路板区域。

    如果您选择此路线、以下研讨会可能会有所帮助:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Delfino_Multi-Day_Workshop_-_Revision_8.1_November_2010_.28ExpKit_F28335.3B_CCSv4.2.3B_DSP.2FBIOS_5.41.29


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Brett。
    我想实现直流/交流逆变器。 我需要实现电路(可能在扩展坞的试验电路板上)、并使用两个传感器将电流和电压反馈到电路板、然后对这两个信号进行一些计算、然后根据这些计算为 MOSFET 的栅极提供逻辑输出。
    因此、我需要能够提供输入和输出并将代码上传到电路板。
    如果我可以使用实验套件执行所有这些任务、我将继续进行操作。 但我不确定我应该获得实验套件还是 eZdsp 套件。
    最棒的
    ATA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您提到的内容、这两个选项都可以作为开始学习的良好起点。

    在这两者中、我建议使用 TMDSDOCK28335、这在很大程度上是因为成本原因。  这也为您提供了使用随附的 controlCARD 以及您可以设计的定制逆变器基板的机会。

    如果您需要评估 C2000器件的通信外设、eZdsp (或 TMDSPREX28335)可能会更有趣。

    ===

    另一种选择是尝试从 TIEVM-HV-1PH-DCAC 或 TMDSSOLARUINVKIT 开始(具体取决于所需的逆变器类型)。  这些器件已经设计了一个功率级、并具有一些与之一起运行的固件(controlSUITE 中提供)。  请注意、这两种器件的设计并非直接与 F28335器件配合使用、而是与 C2000产品系列中的较新器件配合使用。

    请注意、TI 还销售多个电机控制逆变器评估套件(各种电压/电流级别)。
    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers-16-bit-32-bit/c2000-performance/real-time-control/tools-software.page


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brett:
    非常感谢您的回答。
    最棒的
    ATA