This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:接收中断不起作用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608671/ccs-tms320f28377s-recive-interrupt-was-not-working

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

请任何人提供在 TMS320F28377S 处理器中启用中断接收中断的示例代码。 我已经在串行端口上以9600的波特率传输数据。 但串行接收中断不起作用。 我还尝试使用 code composer stdio 中提供的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 C2000Ware 中的 sci echoback 示例。 有两个使用中断的示例。 一个使用 FIFO、另一个不使用 FIFO。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过它们、但它们不起作用。

    但是、没有中断的通信正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么硬件? 如果是控制卡、则应确保启用 UART 开关、以通过 FTDI 芯片和 mini-USB 连接器实现串行通信。

    SAL