This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:增加 C2000的指针使用量

Guru**** 2528110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608548/ccs-f28m35h52c-increasing-pointer-use-at-c2000

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试读取协奏曲 C2000端的共享 RAM。 因此、我想读取每个存储器地址以查找我在 ARM M3端编写的特定指令、但我不知道确切的位置。

这就是我所做的:

#pragma DATA_SECTION (缓冲区、"Shared0")
uint32缓冲器;
uint32 *p;

P =缓冲区(&F);
if (*p =0xXXXXXXXX)

.

否则{p =(uint32 *) p + 1;}

为什么它不起作用? 在调试模式下、它只忽略所有指针指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不会发现您所做的事情有任何问题。 "忽略所有指针指令"是什么意思? 您是否打开了优化功能?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用步进模式进行调试。 不管用。 但当我开始使用断点时。 它工作正常。

    谢谢你。