This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:构建配置选项、允许在每个配置中使用特定文件夹

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608319/ccs-tms320f28379d-build-configuration-options-to-allow-specific-folders-in-each-configuration

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 CCSV7,希望拥有自定义构建配置,使用构建配置(debug)要通过  添加 cmd/flash.cmd 来选择 cmd/ram.cmd,方法是添加 debug_RAM 和 debug_flash。

下面是 dir 结构。 请告诉我如何做到这一点。

`-- A
|--命令
|-- flash.cmd
|`-- ram.cmd
|--包括
`-- src

谢谢