This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:EMIF 参考设计

Guru**** 2956870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609075/tms320f28375d-emif-reference-designs

器件型号:TMS320F28375D

我正在寻找将 TMS320F28375DPTPT 的 EMIF 用于以下任何存储器器件或类似器件的参考设计:

  1. 1M x 16异步 SRAM (Cypress CY7C1061GN30-10、 www.cypress.com/.../download )在正常模式下使用 EMIF1_CS2_N (2Mx16 space、0x0010 0000至0x002F FFFF)。
  2. 在 正常模式下使用 EMIF_CS3_N (512Kx16空间、0x0030 0000至0x0037 FFFF)的256K x 16异步 NVSRAM (Cypress CY14B104nA-ZS20、www.cypress.com/.../download)。 该器件充当标准 SRAM、在断电或 SW 命令时自动将数据存储到非易失性元件中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、

    目前、我们没有可与客户分享 EMIF 的参考设计、但正在进行相同的工作。

    此致、

    Vivek Singh