This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:CANopen 至 HMI

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608673/ccs-f28m35h52c-canopen-to-hmi

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 Cortes-M3上的 CANopen 来链接到具有 CANopen 节点从设备(通信协议)的 HMI。 HMI 具有预定义的 PDO Mappping 参数和节点 ID。

M3如何与 HMI 映射? 它是否由 tCANMsgObject 中的消息 ID 确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADA、
    您的问题更适合 CANopen 论坛、其中一些论坛已在线提供。 网上还有许多关于 CANopen 的介绍性材料。 如果您对我们器件本身的 CAN 模块有疑问、我们将非常乐意向您提供帮助。