This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EPWMxA 和 EPWMxB 同时输出低电平

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608138/tms320f28377d-output-low-for-both-epwmxa-and-epwmxb-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我是 逆变器应用的 ePWM。 ePWM 的 A 和 B 输出相互提供反相 输出。 (通过设置 EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0x2)

在我的代码中的某个时候、我应该为 ePWM A 和 B 同时提供低输出、然后将它们恢复为原始配置。 在安全性和速度方面、最好的方法是什么?

我认为有两种方法:

将这些引脚排列为 GPIO 并将其设置为低电平。

2.更改 EPWM 寄存器和占空比以将其设为低电平。  

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈建议查看跳闸区域子模块。 如果您想要从外部传感器/输入进行读取、则可以设置硬件以自动将 PWM 输出跳闸为低电平(或任何状态、均可配置)。 如果您是通过软件执行该操作、则可以通过 TZFRC 寄存器强制执行该操作。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答 Kris 问题。

    它看起来解决我的问题的方法很短。