This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以生成 C 代码

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608230/tool-to-generate-the-c-code

Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

你好!

我不熟悉 TI 微控制器及其工具。 我想知道的是、有任何 TI 工具可生成所有低级驱动程序代码(例如 ADC、TIMERx、PWM 等)。

之前、我曾在 NXP/Freescale 担任过处理器专家。 这样、我就能够生成低级驱动程序代码。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试查看 C2000ware: www.ti.com/.../c2000ware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak Omanna、您好!

    欢迎使用 TI 微控制器! 正如 Todd 建议的那样、一定要查看 C2000Ware、因为它具有预构建的驱动程序和软件示例。 ControlSUITE 是另一个值得关注的好工具。

    我还建议在此处查看 Pinmux 工具(和其他工具):  

    如果您可以为我们提供一些您与 NXP/Freescale 一起使用的工具示例、以便我们了解您的需求、那么我们可能能够更好地回答您的问题。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kris!
    在"Processor Expert"(NXP/Freescale) GUI 中、我们可以配置所选器件的低级驱动程序。
    我将与 PinMux 核实并向您提供反馈。
    谢谢!