This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:仿真器在运行期间断开连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608070/ccs-tms320f28335-emulator-gets-disconnected-during-operation

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我使用带 XDS100v2仿真 器的 TMS320F28335开发板通过 CCSv6进行调试、从而为电源转换器生成开关脉冲。 初始调试似乎正常。 一段时间后、在某个时刻、以下错误开始出现、并且仿真器断开连接、并且无法重新连接、除非将其移除并重新连接。 显示的错误为:

C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包6.0.504.4)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

尽管仿真器断开连接、但 DSP 似乎工作正常、会生成开关脉冲。

根据我的观察结果、当我的电源电路的输入电压超过某个特定值时、会发生该事件。 我的电源电路与高压开关相关、这可能会导致电路中出现较大的 dV/dt。 这是否会导致任何可能影响仿真器工作的 EMI? 如果是、是否有任何解决方案可以避免此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teenu、

    当您自己进行一些电源或空闲状态时、是否会发生这种情况? 您可以将 USB 电缆缠绕到铁氧体磁芯或获取具有内置磁芯的 USB 电缆。 这将有助于减少频繁的断开连接。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    感谢你的答复。 在通电期间出现问题。 我将尝试您的建议、并看到更改。

    此致、

    Teenu