This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:eCAN

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608469/tms320f28069-ecan

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在尝试将 F28069与矢量 VN1610 CAN 接口连接。 从矢量数据表中、我获得了将矢量的 CAN 高引脚和 CAN 低引脚连接到 F28069所需的信息。 但我找不到哪个引脚或将用作 CAN 低电平接口的引脚。 它将是 F28069的接地引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要一个 CAN 收发器来连接控制器上的 CAN TX 和 RX 引脚、从而将相同的引脚转换为 CANH&L 线路。 \

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arkajyoti、

     请参阅随附的图、了解如何在 CAN 总线上进行连接。 您还可以查看 TI 网站上提供的 LaunchPad 原理图。 您必须使用 CAN 收发器 IC 将 MCU 连接到 CAN 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 Launchpad (LAUNCHXL-F28069)、则电路板上安装了一个 CAN 收发器。 您只需要使用 CAN-H 和 CAN-L 引脚。

    此致、