This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:使用隔离式电压传感器。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607046/ccs-launchxl-f28069m-using-isolated-voltage-sensor

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 f28069 launchpad 与定制电机驱动器搭配使用。 目前在24V 电压下运行、并将进一步用于更高的电压。

之前使用简单的分压器电路进行电压检测、因此我根据 电阻器和电容器组合提供了 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz。  

现在、我将使用 LV_25-600_SP2 (http://www.lem.com/docs/products/lv_25-600_sp2.pdf)隔离式电压传感器模块来实现这一点。

请告诉我  在本例中如何提供 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我对放置有点困惑  

    用户 ADC 和 IQ 值。

    我正在使用 LEM Hass-300S (www.lem.com/.../hass_50_600-s.pdf) 电流传感器和 LV_25-600_SP2 (http://www.lem.com/docs/products/lv_25-600_sp2.pdf)电压传感器。

    我提供的

    USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A     (920.0)

    USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A    (1800.0)

    然后添加了一个电阻分压器电路、用于2.5V->1.65V、5V->3.3V 的转换。

    但 在输入电压 ADC 和 IQ 值时有点困惑。 根据 LEM LV_25-600_SP2传感器、 它提供1V 输出@ 100V。 我目前使用的是24V 电源。 那么、我是否应该使用以下内容呢?-

    USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (24.0)//使用24V 总线电压

    USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V   (290.0)。  //我希望 instaspin 输入的最大电压为3.3V。

    USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (24.0)// AS 使用24V 总线电压

    USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V   (1200.0)。  //根据数据表规格

    请为我提供相关指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 取决于板载电流和电压感应电路、两者对于电机控制至关重要、USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 可以设置为小于或接近 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_V 的值

    检查电压传感器数据表中的采样延迟时间(TD)、并设置 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz =1/TD。

    USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V 是基于3.3V 电流/电压的最大感应电流/电压传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、

    我从理论上知道这些参数。 您的建议是正确的。

    但我的查询是直接的。  


    检查电压传感器数据表中的采样延迟时间(TD)、并设置 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz =1/TD。


    没有描述此类参数。

    USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V 是基于3.3V 电流/电压的最大感应电流/电压传感器

    我只想验证我的值。 根据 HASS300-s 电流传感器数据表、满量程电流范围为+/-900A。 我提供 了 ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A = 1800

    此外、如果我的电压传感器提供1V @ 100V、这意味着我应该提供 ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V = 330。

    这些是正确的吗?

    您是否介意查看这些数据表并告诉我电流和电压的正确 ADC 值? 因为我的电机没有使用这些设置运行。

    电压传感器- http://www.lem.com/docs/products/lv_25-600_sp2.pdf 

    电流传感器 - www.lem.com/.../hass_50_600-s.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我无法打开电流传感器链接。 ADC_FULL_SCALE 的电流和电压取决于这两个传感器规格。 和外部交易电路。
    对于电流传感器、0A 和900A 的输出电压是多少? 0A 和900A 的 ADC 输入电压?
    对于电压传感器、测量电阻是多少? 和初级电压的转换比?

    此外、如果我的电压传感器提供1V @ 100V、这意味着我应该提供 ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V = 330。
    答:没错。
    根据 HASS300-s 电流传感器数据表、满量程电流范围为+/-900A。 我提供了 ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A = 1800
    A:ADC 输入引脚需要0A 和900A 输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电流传感器、0A 时 的输出为2.5V、I 可降至1.65V、并提供给 launchpad 的电流感应输入端。

    根据数据表、它的满量程电流测量值为+/- 900A、因此我假设它在900时提供5V 电压、在-900A 时提供0v 电压。 我已经通过外部分压器将其降至0v 至3.3V。

    我想问我的 IQ 和 ADC 电流 是900和1800、这是正确的吗?

    如果我的 ADC 电压为330、并且我在24V 总线电源下运行它。 那么我的电压 Iq 为24。 那么、对于电压的 ADC 和 IQ 值之间的这种差异、这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、ADC 的满量程电流为1800A。
    2、还可以将 IQ 满量程设置为大值、比如100V。 最好使用小范围电压传感器或为电压采样添加高测量电阻器、以提高电压感应分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    谢谢 Yanming。