This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:看门狗复位错误:没有可用于&quot 的源;0x3fee02"

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608612/ccs-tms320f28379d-watchdog-reset-error-no-source-available-for-0x3fee02

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是具有控制卡和 CCS 7的 TI TMS320F28379D 开发板。 我刚刚开始浏览这些手册、并尝试看门狗实验练习。 当我按照步骤通过在代码中暂停然后再次运行来重置看门狗时,我得到以下错误,而不是让 PC 指向 main()。  

"0x3fee02"没有源可用。

我在没有任何运气的情况下尝试在 TI 论坛上搜索。

我注意到的一点是"_c_int000在我开始调试时不包含帧信息"。 我在下面插入了一个图像来表示这一点、当我双击该图像时、boot28.asm 会打开。 某些引导矢量指针似乎设置不正确?

我的项目需要此功能、请帮助我解决此问题。 谢谢!

此致、

Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔基、

    请检查一些事项-
    1) 1)确保代码加载到闪存中、而不是 RAM 中。
    2) 2)检查引导模式引脚设置。 应将其设置为选择默认为闪存引导的 GetMode。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 RAM 构建时无法尝试执行此操作? 我目前正在进行 RAM 构建。 我还不知道怎么做一个闪耀的建筑
    如何检查 TMDSCNCD28379D_v1_0控制卡上的引导模式引脚设置?

    感谢您的帮助、
    Archit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔基、

    在 WD 复位时、所有 RAM 都会被清除、因此不起作用。 您需要在闪存中为此添加代码。 controlSUITE 中的所有示例都应具有 RAM 和闪存配置。 请参阅相同的内容。

    Vivek Singh