This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:跳闸事件时序

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608120/tms320f280049m-trip-event-timing

器件型号:TMS320F280049M

您好!

我的客户使用跳闸事件来关闭 检测到片上模拟比较器模块的过流 PWM 输出。  

但它们不希望在检测到过流时立即关闭 PWM 输出、而 是希望在检测到过流且 TBCNT 值= 0时关闭 PWM。  

在这种情况下、您能告诉我如何配置跳闸区域寄存器吗?

 

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    是否要在检测到过流后的下一次计数器= 0时关闭 ePWM?

    或者、您是否仅想在检测到过流时关闭 ePWM、前提是同时检测到计数器= 0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Devin - San、

    >是否要在检测到过流后的下一个计数器=0时关闭 ePWM?
    是的。 我想这么做、并且想知道如何配置跳闸区域。

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya-San、

    我认为在硬件中没有直接的方法来实现这一点。 这很可能可以在 HW + SW 中实现。

    您能否详细说明一下什么是应用程序以及为何要延迟行程? 通常、在过流情况下、我们希望尽快关断。