This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHV1PHINVKIT:高压直流交流逆变器套件的方框图

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607422/ccs-tmdshv1phinvkit-block-diagrams-for-high-voltage-dc-ac-inverter-kit

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

本文档(http://www.ti.com/lit/ug/tidu402/tidu402.pdf)的第14页 指出:"以下模块用于实现指定的功能。 用户可以在自己的项目中使用这些块"、位于 Blocks Introduction 部分下。

是否有任何这样的方法通过拖放块来放置代码?

谢谢

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、我们没有这样的编程工具、我们在该注释中提到的是、您可以使用库 UG 之后的库块将它们添加到项目中、并根据您的要求构建系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Manish。