This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:执行并停止代码注释。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607521/f28m35h52c-code-note-executed-and-stopped

器件型号:F28M35H52C

我们将 F28M35H52C 用于电路板。 在此过程中、我们能够使用串行接口启动器件。

当我们使其运行(blinky.c)时、它不运行、而是生成大约25us 的 XRS 引脚低电平(板上有20M 振荡器)@ 915Hz 频率。此外、我们还检查了启动引脚、当 XRS 引脚为低电平时、这些引脚为高电平。 此外、在连接 JTAG 时、我会得到"0x1001692没有可用的源"。

我们还使用了以前的控制器项目。 如果在新电路板中加载相同的工程、则它的 XRS 引脚也会切换。

 

回复、

Umang