This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:计算中 Vac 的图和方程式错误。xlsx?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607755/tidm-hv-1ph-dcac-wrong-diagram-and-equation-for-vac-in-calculation-xlsx

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我查看 的是 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_1PH_DCAC\v1_04_00_00\hardware\calculation.xlsx、VAC 部分似乎不正确。

该图看起来具有正反馈、Vout_fdbk = RC/Rd (V+- V-)+ 1.65 似乎是错误的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意电路显示错误的反馈、感谢您的注意、我们将此添加为文档错误。 但是、公式正确、请使用叠加原理来获取所示的公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考、UG 中显示正确、但 Excel 工作表仍有问题

    www.ti.com/.../tiduay6b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

     感谢您的观看。  查看用户指南:

     我想基于该图的方程式

     Vout_fdbk = RC/Rd (V+- V-)+ 1.65

    应该是

     Vout_fdbk = RD/RC (V+- V-)+ 1.65

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的回复。  

    如果我按照 Excel 电子表格中的说明插入 RC 和 Rd 值、则该公式无法给出合理的答案。

    我想图表已经被理解到方程毫无意义的程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我现在看到了这个问题。 有两种方法、一种是固定图表或固定公式。 我将仔细确定方程式、因此更正后的方程式应为(RD/RC)而非(RC/Rd)、

    我将在文档中提交一个文献错误以纠正此问题。 感谢您向我们指出这一点。

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。