This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:复位信号

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608448/tms320f28377s-reset-signal

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我在设计板上的 tms320f28377上工作。

电路板中的复位引脚(XRS)位于文本下方。

我通过示波器看到复位引脚、并看到62hz 频率周期信号。

是真的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将引导模式引脚设置为引导至闪存(获取模式)、并且器件闪存未编程、则会看到复位引脚切换。 您可以尝试更改引导模式引脚设置 (例如、将其更改为等待引导模式)、这应防止在 RESET 引脚上进行切换。

    此致、

    Vivek Singh