Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我正在使用 TMS320F28035。 我已经为升压转换器编写了一个非常基本的简单代码。 在 ISR 内,我将读取 ADC 读数和乘以某个比例因子的结果,并在升压转换器的标准公式之后。 当我测量 ISR 的时钟周期时,它需要965个时钟周期,但在本 ISR 中,只有2个乘法、1个除法和3/4数据传输。 所以我的问题是它为什么需要这么多的时钟周期。 根据控制器的数据表,该控制器可以在单个时钟周期内执行32x32乘法。
如何减少时钟周期?
谢谢、此致、
Indrajit。