大家好、团队、
我希望尽可能缩短 ADC 的采样转换时间。 请回答以下问题。
在 5.9.1.2 ADC 电气数据和时序中 、采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设定)被描述为75ns (最小值)。 那么、对于 SYSCLK 100MHz、ACQPS = 7时80ns 的最小值是多少?
2.我正在检查5.9.1.2.2 ADC 时序图、并了解转换时间将为310ns (在 ACQPS = 7和 ADCCLK50MHz 时、TSH + tLAT = 80ns+230ns)。 正确吗?
3.如果有任何减少采样到转换时间的想法,请告诉我。
此致、
Furuya