This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2532240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607937/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好  

我祝你一切顺利

IAM 正在处理需要读取6个模拟输入的项目。 使用同一模块中的模拟通道时,会出现一个探测。 那么、如何使用 F28377定义的多通道呢?

谢谢你的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    使用同一 ADC 的多个输入时、您遇到了什么具体问题? 您无法获得任何转换吗? 转换是否不准确? 软件是否不一致?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当尝试使用 Simulink 从 ADC-A 的两个不同通道读取不同的 ADC 值时、一个通道似乎总是"复制"另一个通道的值。 如果我也使用 B 模块、则会出现同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    您能否在 Simulink 中发布您如何配置 ADC 模块? 我已要求 Mathworks 的某个人来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS 和 Simulink? 您是否能够使用 CCS 验证硬件是否正常工作?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Devin 先生
    首先、我选择 ADC 模块 A
    选择 ADC 分辨率(12位单端)
    触发源 I CHOOSE (SOC0)
    -SOCx 采集窗口(7)
    -SOCx 触发源(epwm2_ADCsoc B)
    -ADCINT (无 ADCINt)
    采样时间(-1)
    数据类型(uint16)
    输入通道选项卡
    我从菜单中选择(ADCIN0)

    我对另一个 ADC 执行了相同的操作、但不包括通道的编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian 先生

    CCSV6、Simulink 2016a。 是的、我的套件 F28377在 CCSV6内部进行了验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    这可能不是您的问题、但7个系统时钟的 S+H 持续时间太短。 假设您以200MHz 运行、7个周期仅为35ns。 根据数据表、最小值为75ns、如果输入不是很低的阻抗并且在 PCB 上进行本地缓冲、则可能需要更长的时间。