This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:TMS320F2808

Guru**** 2538460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608117/ccs-tms320f2808-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我将此卡用于台风 HIL400集线站。 需要使用 RS232接口从 GPIO 读取和写入 GPIO。 有人能向正确的方向指出我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡? 您是指 controlCARD 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并不特定于 RS232、但对于一般 GPIO 使用和外设使用、请查看 C2000Ware 中的示例。

    此致
    Chris