请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 我正在执行一个 ADC 项目。 我的输出将是1MHz 正弦波信号。 信号最小电压为-5V、最大电压为5V。
如果此输出对于电路板而言过高、分压器是否可以作为解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在执行一个 ADC 项目。 我的输出将是1MHz 正弦波信号。 信号最小电压为-5V、最大电压为5V。
如果此输出对于电路板而言过高、分压器是否可以作为解决方案?