This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:为 TMS320F28377汇编示例代码

Guru**** 2527560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608128/tms320f28377d-assemble-sample-code-for-tms320f28377

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITETMDSHVRESLLCKIT

大家好、

我们是否有一个针对 TMS430F28377的参考汇编示例代码、用于芯片初始化和中断例程(ISR)实现。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看了 C2000ware (www.ti.com/.../c2000ware) 示例? 您是否有仅使用汇编代码的特定要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LLouis、

    我想我们不会有任何通过汇编进行初始化的示例。 这些非时间关键型任务更适合 C

    当客户使用汇编语言时、它通常仅用于时间关键型内循环。 如果您进入 controlSUITE 并在此处查看一些系统应用套件的代码:

    \ti\controlSUITE\development_kits"

    您将看到、一些实现使用.asm 文件来实现系统中时间关键的部分、但大部分代码是用 C 语言编写的、使代码更易于开发、理解和维护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有 F28377的任何完整汇编示例。

    我可以考虑其他器件示例中的位和段、例如 controlSUITE\libs\app_libs\digit_pow\中的数字电源库中的 ASM_MACRO 以及 controlSUITE\development_kits\TMDSHVRESLLCKIT_v1.0\HVLLC 中的某些汇编 ISR、这些可能会有所帮助、但没有完整的汇编示例。

    惠特尼