This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608259/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARETMDSCNCD28379D

大家好、

我只是在寻找 这个 MCU 演示板的原理图和 PCB 布局: TMS320F28075

Piccolo F28075 controlCARD 套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rimon、

    您可以通过查看中的 controlSUITE (旧软件交付平台)获取所有 C2000套件的原理图

    \ti\controlSUITE\development_kits"

    或 C2000 Ware (新的软件交付平台)中找到

    \ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\boards

    在 C2000 Ware 或 controlSUITE 中、您还可以找到示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    当我打开原理图或 PCB 文件时、我发现它是空的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rimon、

    请检查此目录:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28075\R1_1。 该板采用 PADS Logic v9.3进行设计。 这些文件可能与您使用的任何 PCB 软件不兼容。 如果程序可用,请尝试使用导入实用程序。

    电路板也不再制造、也无法从 TI 购买。 如果您正在寻找替代板、请查看 TMDSCNCD28379D。 (www.ti.com/.../TMDSCNCD28379D) 这是 F2807x 器件的扩展集器件、因此代码可以开发并在将来迁移到较低的 F2807x 器件。

    谢谢、
    标记