工具/软件:TI C/C++编译器
第 1491页的 TMS320F280049M 的 TRM 表明 EPWMCLK 等于 SYSCLKOUT/2。 由于 TMS320F280049M 的时钟频率为100MHz、因此 EPWMCLK 为50MHz (20ns)。 当 HSPCLKDIV 和 CLKDIVis 默认置1时(CLKDIV=0、HSPCLKDIV=1)、那么 TBCLK 等于25MHz (40ns)、但这与 第页的表15-10相冲突。谁能帮助我回答疑问? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
第 1491页的 TMS320F280049M 的 TRM 表明 EPWMCLK 等于 SYSCLKOUT/2。 由于 TMS320F280049M 的时钟频率为100MHz、因此 EPWMCLK 为50MHz (20ns)。 当 HSPCLKDIV 和 CLKDIVis 默认置1时(CLKDIV=0、HSPCLKDIV=1)、那么 TBCLK 等于25MHz (40ns)、但这与 第页的表15-10相冲突。谁能帮助我回答疑问? 谢谢!
你(们)好、Kris
感谢您的回复!我还有一个问题要咨询您: 当我阅读 解带模块时 、数据表 提供了有关如何配置 DBRED、DBFED 寄存 器的参考、位于第1528页。 建议 的配置如下所示。 正如您所说的、 当 EPWMCLK 等于100MHz (10ns)时、如果 将 DBRED、DBFED 寄存 器配置为5、那么为什么第一列中的死区时间不等于0.05us、而是0.06us。 因此、DBReD、DBFED 等于10、情况相同 。 我想知道 该表是否仍然存在 一些错误、如果存在、 您能给我一些建议吗? 非常感谢!