This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:VDD 最大纹波

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607857/tms320f28035-vdd-max-ripple

器件型号:TMS320F28035

我们的控制器上有几个奇怪的挂起、因此我们尝试了解这是否与 Vcore 电压稳定性有关。 在设计审查期间、我们在电容 c766和引脚43之间有更长的距离:

 

 

现在、我在引脚#43上测量的是以下(aprox.30mVpp):

 

 

这是值得关注的吗? Vdd (内核电压)的最大纹波规格是多少?

 

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、

    数据表中没有纹波规格。 我需要做一些研究并返回给您。

    同时、观察到哪些类型的不稳定? 复位? 性能差? 不稳定性是否与任何特定事件相关? 任何可能帮助我们开始缩小选择范围的做法都将大有帮助。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    只要电压保持在最小/最大工作范围内、纹波是可以接受的:

    Tommy