This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:闪存控制器、无需更改引导引脚

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607649/tms320f28027-flash-controller-without-changing-boot-pins

器件型号:TMS320F28027

您好 Gurus、  

我在闪存编程器方面遇到了问题。  

一旦我使用 JTAG 调试连接刷写了程序(S1打开-打开)、我可以将引脚更改为非 JTAG 引导至闪存(S1打开-关闭)以从上电启动程序。  

我想知道的是,如果不改变开关位置,我是否可以更改闪存代码? 使用 c2prog 等外部实用程序? 如果是、我该如何处理它。  

此致、

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但您需要一种方法来发出闪存编程更新或器件固件更新(DFU)机制的信号。 您需要在闪存算法中包含 DFU 代码、然后使用一些外部信号触发它。

    您可以查看串行闪存编程器和 sci 闪存内核以获得帮助。

    www.ti.com/lit/sprabv4

    此致、
    SAL