This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:将 InstaSpin Labs 导出为可共享实体

Guru**** 2576585 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607452/ccs-launchxl-f28069m-exporting-instaspin-labs-as-shareable-entities

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 InstaSpin 实验5a 作为项目的基础、我想将项目使用的所有文件导出到一个文件夹中。 我想将其分离出来、以便我可以使用 Git 跟踪我的代码、并将其作为开源项目进行共享。 项目文件夹中没有代码文件、所有文件都分散在 Motorware 中的文件夹网络中。 我认为几乎不可能识别每个文件并将其手动放入单独的文件夹中。

这不会对问题产生太大的影响、但我正在使用 LaunchPad-F28069M 和 BoosterPack-drv8305进行开发。

如果这是错误的方法、请建议一种更好的方法来跟踪代码。 但我认为将其分开是最好的选择、因为每个特定应用都需要修改大量文件、例如添加 sci 总线功能。

我的 CCS 版本是7.1.0.00016

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用"Copy into Workspace"选项创建新的 CCS 工程并导入必要的.c 源文件、这样将在您正在使用的工程文件夹中创建第二个副本。 此外、您还需要确保在 CCS 工程属性中添加包含路径。 您可以花时间将.h 头文件从 Motorware 中的模块/驱动程序文件夹复制到 Windows 文件资源管理器中的 CCS 项目文件夹中。 如果您手动将头文件复制到此项目中、并使用复制到工作区导入选项添加源文件、该选项应几乎涵盖 Motorware 实验的所有文件。 添加到链接器命令文件和 InstaSPIN 库中、您应该有一个完全可移动的目录/项目、因为您已经设置了要正确链接的所有依赖项。

    肖恩