This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:PWM 通道将失败

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607724/tms320f28335-pwm-channel-will-fail

器件型号:TMS320F28335

你(们)好

我正在使用 PWM 控制伺服电机。

但是、如果连接器接反、且 PWM 引脚短接至 GND、

DSP 的 PWM 通道将失败。 如何防止这种情况?

请寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhyn、

    您能进一步描述一下之后出现的问题吗? PWM 是否根本不能恢复运行? 器件是否复位?

    我建议解决此问题的一种方法是在启用上拉电阻的情况下将 PWM 引脚作为 GPIO 保持在输入模式。 在启用 PWM 模式之前、它可以通过 GPxDAT 寄存器检查引脚的状态。 如果引脚读数为"1"(由于上拉电阻器)、则引脚未对地短路。 如果该引脚读数为"0"、则该引脚可能对地短路、并应防止 PWM 开启。

    此致、
    Kris