This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新设备的问题:如何阅读大手册

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607503/problem-with-a-new-device-how-to-read-the-big-manual

尊敬的所有人:

我决定在另一个 C2000 MCU 上工作、但我在一本大手册中遇到过这种情况(例如、2000页! )。

你有这样的问题吗? 你是从事什么工作?

此致

Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、

    [引用 user="Ras Sharif50">我决定使用另一个 C2000 MCU、但我在一本大手册中遇到过这种情况(例如、2000页! )。[/报价]

    海埃:)

    您以前使用过哪种 C2000控制器? 您现在计划使用哪一个?

    我获得这些输入后,将尝试为您简化操作:)

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    我曾使用过 F28335。 现在、我计划使用 F2837xD/F28M36x 等更新的 MCU。

    此致、Rasool