This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28379D:关于 InstaSPIN 电机解决方案 API 使用

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607518/starterware-tms320f28379d-regarding-instaspin-motor-solutions-api-uses

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Starterware

主席先生,  

我已开始使用上述 Delfino 系列 MCU 进行电机控制。 我还看到了用于电机控制的电机软件 API、因此我的问题是、我能否将该 API 用于此 Delfino 系列 或其他一些更好的选择。  

请指导我、我只能使用此处理器。 我可以自由使用定点计算。  

谢谢你

Amosh Bhshutatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran