This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 CAN 模块及其 API

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607059/tms320f28379d-regarding-can-module-and-its-api

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生:  

我对 CAN 通信有点陌生、因此我想问、从哪里可以获得 TI 提供的 CAN API 文档、以及我应该学习哪些有关 CAN 的其他文档。 请提供与 TI CAN 模块相关的 CAN 文档的 ME 链接。  

Amosh Bhshutatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    在 C2000Ware 中、您将找到详细介绍 CAN API 的 driverlib 文档。
    您还可以查看技术参考手册 :http://www.ti.com/lit/spruhm8

    此外、我个人也喜欢这个网站、因为我只熟悉 CAN 协议的基础知识: www.kvaser.com/.../

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。

    我在搜索这家酒店的最后两天

    Amosh Bhshutatt