This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:HFI/IPD 库是否支持 ACIM

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607235/tms320f28335-does-hfi-ipd-library-support-acim

器件型号:TMS320F28335

您好、香榭丽舍

我的客户正在评估 F28335上的 TI HFI/IPD 算法。 但它们的电机是 ACIM。 他们在 ACIM 上测试了 HFI/IPD、结果不好。 无法获得初始位置。 TI 的 HFI/IPD 库是否支持 ACIM?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现有的 HFI/IPD 库不支持 ACIM。 大多数客户在需要 IPD 或 ACIM 低速运行时使用位置传感器来实现它。