This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F28069PZPS 是否在 ROM 中存在 FAST+SpinTAC 库?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607040/tms320f28069-does-f28069pzps-have-fast-spintac-libraries-present-in-rom

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

我将 Launch-XL f28069上的 F28069MPZT 替换为 F28069PZPS。 Motorware 程序未运行。   F28069PZPS 是否在 ROM 中存在 FAST+SpinTAC 库? 如果没有、那么是因为电机设备不能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28069PZPS ROM 中没有这两个库、只有 F28069M 具有这两个库。

    好的、如果使用的 F28069在 ROM 中没有库、则 motorWare 将不起作用。