This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:SFRA GUI 在接收数据时挂起

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705091/tms320f28379s-sfra-gui-hangs-when-receiving-data

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:SFRA

SFRA GUI 软件(V1.10)在扫描后尝试读取数据时挂起。 仅当向量长度超过120个项目时挂起。 例如、我可以有120个频率进行扫描、然后 SFRA GUI 从电路板接收数据并显示数据、但当我设置130个或更多频率时、扫描完成后、软件会显示接收数据但不完成-接收数据显示夜间时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    如果 SFRA 数据的 I、e、无穷大等怪异、请确保 SFRA 运行正常。GUI 将挂起。

    您可以在观察窗口中检查 OL_Magvect 等变量类型。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你们的反馈,请告诉我们这是否解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、所有数据都很好、没有奇怪的值。 我稍后会调查这个问题、因为现在我没有时间解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas、感谢您的回复。 我现在要关闭这个线程。 如果您有新问题、请开始新主题。