This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:TMDSSOLARUNVKIT

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712648/tmdssolaruinvkit-tmdssolarunvkit

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

我们刚刚购买了一套 TI 太阳能微型逆变器套件。 通过阅读用户指南“数控太阳能微型逆变器…”,我们对系统有了一些想法。 我想知道您是否可以提供有关图6、图8、图10中的模块的更详细的模型? 此外、您可能了解的有关使用此套件的任何相关出版物?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jing、

    我们写了一篇论文

    此外、还有关于 PLL 块的一些应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manish。

    有关 PLL 的两个 pdf 文件是相同的。 您是否意味着有两个不同的注释? 请检查。  

    Jing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../sprabt3a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望以上内容能澄清你的问题,我没有听到,因此我将结束这一主题。 -Manish

    如果您有新问题、请启动新主题。