This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335 controlCARD 版本2.2引脚布局/兼容性

Guru**** 2867140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690783/tms320f28335-f28335-controlcard-release-2-2-pin-out-compatibility

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035TMDSCNCD28335TMDSCNCD28069TMDSCNCD28069ISOTMDSCNCD28027

我在开发的电路板中使用此 F28335 controlCARD、并使用'5390213-1'连接器( https://www.digikey.com/products/en?keywords=A121375-ND+)

电气连接良好、电路板工作正常、但连接器的白色部分不能直握控制卡(允许一些振动/小角度移动)。

“MolexDIMM-100-876301001”(文档中推荐使用)是不是很   容易找到的过时部件(www.molex.com/.../datasheet.jsp),是否有其它推荐的连接器部件号可用于接收控制卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔多

     您引用的'5390213-1'连接器是一种理想的替代产品、因为不再提供 Molex 连接器。 TE 连接器的稳定性是否明显提高?

    此致、
    Cody