This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:PWM 斩波频率

Guru**** 2559650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183801/tms320f280025c-pwm-chopper-frequency

器件型号:TMS320F280025C

您好!

SPRUIN7A - TMS320F28002x 技术参考手册(修订版 A)

第17.8.2节 PWM 斩波器子模块的工作亮点-提到"载波时钟源自
EPWMCLK。 其频率和占空比由 PCCTL 中的 CHPFREQ 和 CHPDUTY 位控制
寄存器。 "

然而、从 对 CHPFREQ 位寄存器字段描述的解释中、斩波频率似乎是通过除以 TBCLK (而不是如17.8.2中所述的 EPWMCLK)得到的。

请您澄清一下吗?

谢谢。

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    寄存器描述中的条目很可能是假定 TBCLK 等于 EPWMCLK、这意味着中的图表将是正确的、表明 PSCLK 直接取自 EPWMCLK。 我会尽快找到更多信息来确认这一点。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我通过改变 TBCLK 分频器、同时使斩波时钟分频器保持恒定来进行一些测试、这导致斩波模块产生不同数量的脉冲。 这将表示斩波频率与 TBCLK 频率无关并源自 EPWMCLK。

    我将研究更新我们的文档、以便更清楚地说明这一点。

    谢谢、

    Luke