This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:标准模板库是否有相关文档?

Guru**** 2605565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184020/tms320f28377s-is-the-standard-template-library-somewhere-documented

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我在 C++项目中使用来自 STL 的一些容器、例如 std::queue、std::vector、std::list。。

以下方面有很多问题:

-哪些成员函数不是线程安全的?

如何限制或定义按容器空间分配的大小?

重新分配的频率是多少?

- std::queue 的基础容器是什么?

获取完整文档或更好的源代码将会非常有帮助。

此致、

Maciej Drozd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drozd、  

    您使用的是哪种编译器?   

    将与编译器团队一起检查文档并返回给您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 12.1和编译器22.6.0.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 C28x 编译器手册中搜索 标题为 "使用运行时支持函数和构建库"的章节。  您将看到、TI 不提供有关标准 RTS 库功能的文档。  请参阅标题 为"处理可重入性"的子章节。   

    [引用 userid="412738" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184020/tms320f28377s-is-the-standard-template-library-somewhere-documented "]获取完整文档或更好的源代码将非常有帮助。

    RTS 库的源位于路径与...类似的目录中。

    C:\ti\ccs1210\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000-22.6.0.LTS lib\src

    谢谢、此致、

    乔治