This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TI 针对 SDcard 的示例项目进行 SDcard 读取/写入

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182537/tms320f28379d-sdcard-read-write-using-the-ti-example-project-for-sdcard

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在尝试将 SD 卡示例代码整合到模板项目中、以供将来开发之用。 我的目标是能够读取和写入 SD 卡以用作非易失性存储器以设置参数。

第一步是获取 TI 为 SD 卡配置提供的示例代码。 但是、当我尝试执行此操作时、我在尝试编译时遇到了大量错误、并且在尝试修复这些错误时、我只是不停地循环、而很难为 SD 卡示例代码获得一个可编译的项目。 我已经尝试导入整个项目、只是获取源文件、并尝试在另一个项目文件中链接并运行它、但没有结果。

在线搜索和通过其他论坛阅读这似乎是一个非常常见的问题。 我确信、作为一个 C 语言编程器、我的能力和初级理解也是我的责任所在、但是如果有人能够帮助和/或在使用 SD 卡和类似的 TI 电路板之前已经完成这种功能、那将是一件很棒的事情。  

此外、为了澄清我要查看或处理的代码、我在 TI 支持的 TMS320F28379D 单核示例中找到了 SD 卡代码。

提前表示感谢、我希望本论坛将产生一个也能帮助他人的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的 SD 卡在节假日不工作、您可以在1月5日前收到回复。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您看到了哪些构建错误、我可以尝试提供一些有关如何修复这些错误的建议吗? 我猜是项目中缺少文件或包含路径。

    我假设您尝试使用与中示例相同的 SD 方案 \device_support\f2837xd\examples\cpu1\sd_card\、是吗?

    惠特尼