This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVRESLLCKIT:与较新器件(如 TMS320F28003x)的兼容性

Guru**** 2531310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, CONTROLSUITE, C2000WARE, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181548/tmdshvresllckit-compatibility-with-newer-device-like-tms320f28003x

器件型号:TMDSHVRESLLCKIT
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039CcontrolSUITEC2000WARETIDA-010062

各位专家:

希望确认新器件 TMS320F280038C 和 TMS320F280039C 是否支持该参考设计:

请提供建议。  

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    此参考设计采用 F2802x 器件系列。  较新的器件 F28003x 具有更高的工作频率、并且具有比 F28002x 更多的外设、对于 F2802x 上类似的外设、大多数器件都已更新为最新版本。  此外、F2802x 上的引脚分配将与 F28003x 不同。  简而言之、F28003x 不能直接替代 TMDSHVRESLLCKIT 中的/f28002x。  必须进行一些硬件/原理图更改和软件更改、以考虑外设和器件最大频率之间的差异。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您提供此信息。

    都是有道理的。 该套件似乎使用 了 https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE
    这些控制套件软件是否适用于更新的  F28003x?
    谢谢你。
    73、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    controlSUITE 不再更新。  F28003x 等较新器件使用 C2000WARE 来提供驱动程序和软件示例。  在适用的情况下、C2000WARE 中复制了 controlSUITE 中的驱动程序函数和示例、以帮助将 F2802x 迁移到 F28003X 等器件。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您提供相关信息。

    想跟进一下  、C2000WARE 是否有支持  TMDSHVRESLLCKIT  功能的库?

    节日快乐!
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artzy、

    C2000ware 没有支持  TMDSHVRESLLCKIT 的库、这是一种传统设计。 您可以参阅数字电源 SDK 中基于 f28003x 的软件的 TIDA-010062 (LLC 级)  

    此致、

    陈