This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:使用输入 X-Bar 选择 ECAP 输入

Guru**** 2547940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184130/tms320f280023-ecap-input-selection-using-input-x-bar

器件型号:TMS320F280023

您好!

我想将输入 X-Bar 用作 eCAP。 在这种情况 下、我必须为 eCAP 选择一个输入 X-Bar、以便可以使用 ECCTL0 [INPUTSEL]寄存器对其进行配置。

但是、表18-1中的选择索引看起来不同。 对于280049、它显示了 eCAP 的输入 X-Bar 选择、如表19-1中所示。

能否使用280023的输入选择寄存器、如280049?

此外、如果我想为 eCAP 使用 AIO 引脚、我如何为 eCAP 选择输入。 很难找到正确的选择寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunghoon、您好!

    XTRIPOUT-XBAR[7:0]等效于输出 XBAR [8:1]。 与 GPIOTRIP-XBAR[16:1]和输入 XBAR [16:1]相同。 这是我们将更正的文档中的错误。

    我将请我们的一位 Pinmux 专家帮助您解决有关 AIO 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。