This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335 controlCARD 版本2.2引脚布局/兼容性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, TMDSCNCD28335, TMDSCNCD28069, TMDSCNCD28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690783/tms320f28335-f28335-controlcard-release-2-2-pin-out-compatibility

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035TMDSCNCD28335TMDSCNCD28069TMDSCNCD28069ISOTMDSCNCD28027

我在开发的电路板中使用此 F28335 controlCARD、并使用'5390213-1'连接器( https://www.digikey.com/products/en?keywords=A121375-ND+)

电气连接良好、电路板工作正常、但连接器的白色部分不能直握控制卡(允许一些振动/小角度移动)。

“MolexDIMM-100-876301001”(文档中推荐使用)是不是很   容易找到的过时部件(www.molex.com/.../datasheet.jsp),是否有其它推荐的连接器部件号可用于接收控制卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔多

     您引用的'5390213-1'连接器是一种理想的替代产品、因为不再提供 Molex 连接器。 TE 连接器的稳定性是否明显提高?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气触点正常工作。 我的控制台已经有几个月的历史了、所以我现在没有器件型号、它在1.44mm 的空间内保留了1.19mm 的刻度板。

    我只是担心、因为新连接器上的控制卡看起来很薄、具有2.44mm 的保持空间、大约3度的自由度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接头不正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将进行回顾并返回给您。
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔多

    我已确认 '5390213-1'连接器是当前坞站中使用的连接器。 我将记下以查看连接器、但目前没有其他连接选项可用于更换 Molex 连接器。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我将继续使用 www.digikey.com/.../en、并解决之前报告的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔多

    明白。

    要回答您原来的问题:[报价用户="Hildo Guillardi Junior ]]文档上推荐的'MolexDIMM-100-876301001'是一个过时的器件( www.molex.com/.../datasheet.jsp ) ,很难找到,还有其他推荐的连接器器件型号可用于接收控制卡?

    如前所述、另一个推荐连接器为"5390213-1"。 除了上述内容之外、没有其他推荐的连接器选项。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这会导致抖动(角度自由)问题、这对于将使用控制卡的某些项目而言可能是一个问题。

    在工作台/原型中使用时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔多

    我认识到您所谈论的潜在问题。 据我所知、此组件没有其他制造商。 在下面、您可以看到左侧的 TE 连接器和右侧的 Molex 连接器。 TE 连接器中用于固定电路板的插槽更宽、对于某些 controlCARD、这可能会导致较小的摆动。  

    1. 有些摆动
      1. TMDSCNCD28035
      2. TMDSCNCD28335
      3. TMDSCNCD28069
      4. TMDSCNCD28069ISO
    2. 无摆动
      1. TMDSCNCD28027

    没有计划更新这些控制卡的设计。

    此致、
    Cody