This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:参数设置

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693084/tidm-1007-parameter-setup

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: powerSUITEC2000WARE

您好!

我的客户询问客户是否可以更改 TIDM-1007上的以下参数。

请检查一下吗?

- PWM 频率

-输出(升压)电压

死区时间

-过压检测点

-过流检测点

过热保护检测点

此致、
隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有这些参数都可以更改。 但是、您应该仅为新的 CCM TP PFC 设计更改这些参数。

    TI 的此特定设计(TIDM-1007)已针对这些参数的特定设置进行了优化、您不应更改这些参数。 如果您这样做、则硬件可能无法工作或可能出现故障。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板上没有温度传感器、因此您无法更改过热保护、因为电路板本身没有此功能。

    其余参数可通过 powerSUITE GUI 进行更改。 请注意、如果您更改 PWM 频率、即需要更改补偿器的控制频率、

    在测试之前、请确保在补偿设计器中进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、Shamim、

    感谢您的回答。
    客户想知道如何更改上面列出的参数。
    在 TIDM-1007用户指南中、有一个软件过程。
    客户是否更改 powerSUITE 中的参数以遵循《使用指南》中的软件程序?

    此致、
    隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、Shamim、

    此外、客户是否能够在其终端应用中使用 TIDM-1007示例代码?

    此致、
    隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,他们需要遵循 UG 中的程序,即使参数发生更改,也应遵循相同的步骤。
    2.请参阅他们在安装软件时获得的许可协议、许可证安装在 C:\ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_01_00\solutions\TIDM_1007\ SRAS...pdf 上
    此外、他们在安装 SDK 时还会逐步完成许可证。

    一般而言,我们提供的代码不是“生产就绪”代码,即我们不会执行软件/系统作为最终产品所需的所有测试。 客户可以将其用作起点、并将其作为"生产"代码、只要他们继续将 C2000 MCU 用于项目即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 GUI 中参数的更改、我不确定如何大纲过程、因为它只是在 GUI 中输入数字

    以下视频可能会有所帮助

    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢你的答复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此问题已得到解答、案例已得到解决