This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:关于28377S upp

Guru**** 2538140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691196/tms320f28377s-about-28377s-upp

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我想使用与 FPGA 通信的 upp 模块、但每次需要传输8字节。我了解 DMA 总是以64字节的突发写入数据、我是否需要写入56字节的无效数据来满足此请求?读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您每次传输8字节意味着什么? 行或窗口中的字节数是多少? 64字节只是用于进行突发的 FIFO 大小、它可以在窗口中包含多条线路的数据。 在行末尾(在窗口中)、DMA 突发被完成以获得最终数据、因此如果 BCNT * LCNT 较小、那么64字节、那么您将具有该大小的突发。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我要传输的总数据是8*8位,DMA 猝发数字是64*8位,那么我是否可以使用 upp?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 此器件上的 upp 用于非常具体的用例、未来的 C2000器件上不支持该功能、因此我建议使用其他接口。