Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CONTROLSUITE, F28M35M52C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、controlSUITE
您好!
我不熟悉 F28M35x 系列器件、在 Concerto 控制卡上进行了数百次编程、没有任何问题。 几周前、在闪存模式下对 C28x 处理器进行编程时发生加载程序错误。 在发生相同的错误后、我在该错误之后使用了新的控制卡。 今天、第二个示例也给出了相同的错误、并且无法在之后以任何方式对 C28x 进行编程。
请注意以下几点:
1、ARM-M3处理器工作正常、没有任何问题、可以编程
2.尝试使用 CCS 和 UniFlash 擦除 C28x 的闪存、均未成功
3、始终给出错误代码1156 @ 0x8050、器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。
如果您可以提供解决方案、这将非常有帮助、因为整个项目因这种情况而受阻
谢谢、
Tharindu