This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:加载两个 CPU

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711680/ccs-tms320f28377d-loading-both-cpus

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

  你(们)好 我对微控制器比较陌生、我不知道同时调试/加载两个 CPU 的步骤是什么。 我已经阅读了 TI 数据表、许多论坛帖子以及其他网站信息、但我似乎无法将其全部整合在一起并加以解决。 最终目标是主要对 CPU1执行操作和测量、并通过 SPIA (CPU1中的 GPIO 16-19设置)将其发送到要从 CPU2显示的主器件。 我已经尝试了其他方法来完成这项任务,但在这一过程中,几乎没有取得多少进展。 我的微控制器将是从器件并接收非周期性 CS 信号。 我已经完成了很多其他 SPI 模块、并且可以使用中断使其在从模式下正常工作、但与我将用于输出可靠数据的其他操作相比、中断的优先级低。 我想我会尝试将 SPI 通信放在 CPU2上、因为它有自己的中断集、并且鉴于我将在这两个器件之间共享工作、我也可能能够更快地操作它。

      谢谢