This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:CCS 连接

Guru**** 2985720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738808/ccs-tms320f28375d-ccs-connection

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 JTAG 连接下找到2个 C2000报告连接和程序错误。其中一个 C2000无法连接、另一个可以连接 但不能使用 CCS 进行编程。 附加的文件显示错误日志。 上述连接是否会导致连接失败? 您能否告诉我用于菊花链连接的 exsample?

 e2e.ti.com/.../3173.CCS_5F00_JTAG-Connection-failure.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看了的"多个器件"部分

    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd -San、

    CCS 日志是否有注释? 导致了什么类型的警告?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、
    是否可以单独连接到每一个以进行调试、或者是否必须将它们链接在一起? 如果可能的话、我想单独调试连接问题、然后、一旦我们独立连接、我们就可以以菊花链方式将器件连接到一个仿真器。

    连接的器件的错误日志指示闪存已密码锁定。 这可能是另一个器件无法连接的原因;如果它也被锁定、并且您在闪存执行时尝试连接、则会拒绝连接。

    我还会确保两个器件都处于等待引导模式、即使它们已锁定密码、也至少允许我们进行连接。

    查看上述内容并回复后、我们可以调试模式。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt -San、

    由于电路板布局、它无法单独连接到每个器件。 是否可以通过修改目标配置来单独连接一个? 如果是、您能告诉我如何修改吗?

    2.我不知道确认闪存是否为密码锁定。 请告诉我如何检查它吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt -San、

    请就我的问题向我提供建议吗?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San、

    1)在连接方面,我认为在目标配置中,只需右键单击要连接的目标,然后启动该连接。  我仍然担心在使用时存在一些物理/板问题;但如果上述方法可行、则会指向问题区域

    2)对于锁定的器件、请看  http://www.ti.com/lit/ug/spruhx5e/spruhx5e.pdf 上的第143页、如果 PWL 位置为0xFFFF、则器件处于解锁/不安全状态。  如果您读取的是非0xFFFF、则器件被锁定、并且 JTAG 对安全区域的访问将被阻止。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Matthew -San、

    请您在离线时讨论一下吗? 因为我想分享有关特定原理图的详细信息。

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、
    是的、我将关闭此主题、我们可以继续脱机。