主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我的客户对 F28004x 中的快速串行接口(FSI)表现出极大的兴趣、我对 FSI 有一些问题、如下所示。
- FSI 可以实现跨隔离的高速通信、如何通过延迟线控制实现这一点? 正如 TRM 中所述、延迟线元件会在相应的线路上引入延迟、因此我想知道为什么可以使用延迟来补偿隔离器或信号缓冲器引起的延迟。 是否有任何进一步的说明或示例项目来显示用法?
2.如何使用 FSI 进行多个器件(N)的通信? 我正在评估两种连接方法:
(1)星型连接(如单主/多从); (2)类似菊花链的连接。
由于同步的握手机制必须在实际数据传输之前发生、因此我的问题如下:
1) 1) 是否可以使用具有星形连接的 FSI? 主器件如何在握手期间检测从 N-1从器件发送的正确信息? 可以一一一一一一地完成吗?
2) 2)对于类似菊花链的连接、如何进行握手?
以下是我的假设: 器件1向器件2发送特定的 ping、然后器件2向器件3…发送另一个 ping。、器件 N 向器件1发送 ping、因此器件1可以通过检测器件 N 的 ping 是否为预定义的 ping 来确定通信是否成功。 这是一个有效的握手过程吗?
3) 3)如何通过 FSI 实现多个器件的最快通信? 我想尝试 DMA 功能,还有其他建议吗?
4) 4) 您是否有与 FSI 进行通信的多个器件的示例项目?
期待您的评论、谢谢!